Other Parts Discussed in Thread: TMUX6121
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMUX6121 我正在寻找 ADG1221的简易替代产品、并找到了 TMUX6121。 我的应用是 TMUX6121似乎不支持的单电源(5V)。 您能否确认 TMUX6121在单电源应用中具有10V 的最低要求。
我还应该查看其他部分吗?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Tony、
TMUX6121在 VDD 和 VSS 之间至少需要10V 的电压才能运行-在最小为10V 的单电源下。 我们有其他器件、但它们采用不同的封装、通常较小。
我能否问为什么在5V 应用中使用 ADG1221? 如果该器件在该电压下工作、则其工作电平将比数据表中的规格差得多。 尽管我们的其他2通道1:1开关不是与 AD1221引脚对引脚兼容、但大多数开关在5V 单电源电压下都能正常工作-我们根据开关的最终应用提供了一些选项-甚至只是了解信号带宽和负载 条件、我将指导您选择我们提供的最佳选择。
如果这是一个选项、请告诉我。
最棒的
Parker Dodson