This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A22364:电源噪声抑制

Guru**** 2619085 points

Other Parts Discussed in Thread: TS5A22364

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/978501/ts5a22364-noise-rejection-on-power-supply

器件型号:TS5A22364

您好!

我有一个噪声敏感型应用、并且在 RX 路径上添加了 TS5A22364。 我注意到、由于电源上的噪声、我们在特定频率下的噪声水平会增加。

我在10kHz 至400kHz 范围内测量噪声水平低至-120dBV 的信号。

我想知道 电源和开关输出之间是否存在任何噪声抑制测量、因为我在数据表中找不到它。

我可能会在其电源上添加一个滤波器、但如果我能够知道开关在哪个位置更敏感、那就更好了。

此致、

Erwan Le Gu é vel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erwan、

    这是我们在模拟多路复用器数据表中未指定的规格、但将截止频率设置为低电平将在降低噪声性能方面获得最佳结果。  噪声将影响闭合开关的电阻-非常小、并且频率在电源开关频率(如果电源为 SMPS)以上会衰减、从而实现最佳性能。  

    但是、可以在二阶 RC 滤波器中使用电源去耦电容器、以帮助降低电源产生的更高频率噪声。  通常、我们建议在 VDD 线路上的电容介于100nF 和10uF 之间、对于该器件、我们指定100nF、但高达10uF 不会太糟糕。  R1 = R2 = 4.7K 且 C1 = 100nF 且 C2 = 1uF 的二阶 RC 低通滤波器会在100Hz 左右和 10kHz ~-80dB 和400kHz ~<-120dB 的频率下产生-3dB 的截止频率。 将电阻器提升至~20K 和 C2至4.7uF 将获得大约-3dB 的截止频率~11Hz、在10kHz ~-120dB 和400kHz ~<-160dB 时 (现实中、无源器件的热噪声会降低性能-但开关偏置上的噪声水平不太可能受到噪声的影响)。

    如果您有任何其他问题、请告诉我!

    最棒的

    Parker Dodson