This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBTLV3257:信号开关

Guru**** 2620035 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74CBTLV3257

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/978412/sn74cbtlv3257-signal-switch

器件型号:SN74CBTLV3257

大家好、

我的客户正在考虑使用 SN74CBTLV3257。 请就以下问题提出建议吗?

如果在/OE 设为低电平时切换 S 引脚、B1端口和 B2端口的信号是否会发生冲突?
在信号切换前后、端口中是否会有干扰信号?

客户是否需要在切换 S 引脚之前将/OE 引脚设置为高电平、然后在切换 S 引脚后将/OE 引脚设置为低电平?

此致、

山口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表未明确表示它具有先断后合。 但在开关特性表中、对于 S、10总是大于 tdis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    山口您好、

    该器件不具有先断后合开关、但通常情况下、器件启用的速度快于禁用的速度-但据说可以减轻大多数(如果不是全部)风险、最好禁用器件(将/OE 设置为高电平) 开关之前、确保开关在开关期间被禁用、以保证信号不会发生碰撞。  

    最棒的

    Parker Dodson