This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MUX506:MUX506

Guru**** 1689980 points
Other Parts Discussed in Thread: MUX506, LMH6570, MUX507
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/977344/mux506-mux506

器件型号:MUX506
主题中讨论的其他器件: LMH6570MUX507

您好!

我在我的设计中使用 MUX506。

我在数据表中看到 BW 为500MHz。 没有迹象表明它是否取决于哪个电源?

在仿真中、我看到使用+/-5V 和+/-10V 之间存在差异。

/-5V 电源的实际带宽是多少?

此致、

Giora

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Giora、

     我能不能问多路复用器的负载条件是什么? 具体而言、我正在寻找负载电容和电阻、因为负载条件会影响系统带宽。  

    我对在线列出的带宽有点怀疑、因为数据表中未列出带宽-但是、您可以通过查看多路复用器的简化模型来估算带宽:  

    其中、通过查找负载的传递函数可以找到带宽(以蓝色显示) -我展示了查找带宽的过程:

    其中近似角(-3dB 频率)将为 ω_c / 2pi。 这是一个较为宽松的估计值、为了安全起见、由于器件不是 RC 组件而是器件、我将带宽增加大约20%至25%(在最坏的工作点-最大温度条件下)。 但负载对带宽确实有很大影响、因此如果您可以提供、我可以为您提供粗略的估算。

    如果您有任何其他问题或其他需要澄清的问题、请告诉我!

    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Parker、

    谢谢。

    多路复用器的负载是 LMH6570的输入、端接10K 接地。 (请参阅随附的图纸)

    此致、

    Giora

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Giora、

    因此、对于该设置、请执行以下 eq。 使用的电路:

    黄色= R_on、在12V 单电源条件下具有最坏情况规格= 430欧姆-这是我们在数据表中必须达到+/-5V 的最接近规格、在+/-5V 条件下可能更高一些。

    绿色= C_ON -导通电容应恰好在18pF 的典型值附近

    蓝色=是 LMH6570 ~ 0.8pF 的输入电容  

    红色=这是负载电阻-它是 LMH6570的输入电阻(5k)和10K 欧姆端接电阻器( ~3.33k 欧姆)的并联组合。

    这会导致最坏导通电阻的大约-3dB 点为:

    该值是12V 单电源下最坏情况 R_ON 值的近似值、该值是最接近+/- 5V 的电源规格、因此最坏情况 R_ON 可能会更糟。 不过、这是假设您在最高温度条件下运行并使用全信号摆幅。 这些因素也会影响带宽、因此有效带宽可能略高于以上、具体取决于应用的细微差别。  

    当我使用无源元件在 SPICE 中对此进行仿真时、我会得到以下交流响应:

    其转角频率为~16.71MHz。 由于这不是线性的、因此这更准确

    如果这是您的应用所关注的问题、您能否分享预期的所需信号带宽? 此外、如果我可以获得 I/O 信号范围和预期工作温度(环境)- 这样、我就可以查看我们是否有更适合更高频率信号的合适器件、或者实际应用是否能够处理比最坏情况更高的频率。

    请告诉我!

    最棒的

    Parker S. Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Parker、

    感谢您的回答。

    在仿真(25 C)中、电源 使用+/-7V 时的频率为~ 30MHz、这肯定不是最坏的情况。  

    2、环境温度 为~ 50摄氏度。

    我至少需要40MHz 带宽。

    所以我被"500MHz BW"误导了。

    此致、

    Giora  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Giora、

    您是否可以灵活地设计多路复用器的更高电源轨? 在浏览我们的产品系列后、我担心您在其他16:1选项中会遇到类似的问题。 较低电源电压下的较高导通电阻会导致带宽损耗。

    如果您可以获得+/- 10V 电源、则您处于~45MHz、如果信号摆幅小于+/- 10V、则带宽可能更高。 16:1多路复用器倾向于具有较低的带宽、因为16:1配置会引入大量寄生电容、从而降低带宽。 此外、我们可处理双极电源的16:1多路复用器在+/-5V 时具有更高的导通电阻。  

    我对500MHz 的混淆深表歉意-这是一个错误;在最佳条件下,MUX507 (与 MUX506相关的2通道8:1器件)在最佳条件下可以达到500MHz (在最佳条件下,该器件可以达到240MHz),这就是显示在此处的内容。 在+/-5V 电源下运行的器件将无法在最佳条件下工作。   

    如果您需要更多帮助、请告诉我!

    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parker、

    感谢您的详细回答。

    我们将按照您的建议进行操作、并使用+24V 和-5V 偏置多路复用器。

    第一个测量值表示~ 46Mhz。

    可以使用非对称电压吗?  

    此致、

    Giora

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Giora、

    不用客气-我很高兴我能提供帮助!

    只要 10V <= VDD - VSS <= 36V、并且您处于29V、非对称电源就可以正常工作、因此看起来很好!

    如果您有任何其他问题、请告诉我!

    最棒的

    Parker Dodson