This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 设计 USB3.0开关

Guru**** 2620655 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUXHS4212, MSP430G2553, HD3SS6126

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/977953/need-to-design-usb3-0-switcher

Thread 中讨论的其他器件:TMUXHS4212MSP430G2553HD3SS6126

在设计和器件识别方面需要帮助、以便在一台 PC 中切换2个 USB3.0摄像头

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您有方框图吗? TMUXHS4212是否适合您的应用?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../6567.usbSc.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正在发送 USB2.0版本的架构

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    需要 USB3.0而不是 USB3.2的解决方案

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    术语 USB3.0已替换为新术语 USB3.2第1代。 TMUXHS4212可以支持 USB3.2第1代。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 David、

    已发送 USB2.0版本的架构、 USB 3.0的后续设计是什么。 需要将2个数字 USB 摄像头切换到一台 PC。 我使用 MSP430G2553接收来自红外遥控器的红外信号、并将摄像头切换至连接到 PC 的 USB 电缆。

    谢谢

    阿埃似乎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、阿希斯

    我将 TMUXHS4212数据表中的图19作为您的设计起点。 您还可以使用 EVM 用户指南中的 TMUXHS4212 EVM 原理图作为参考。

    对于此 USB3.2第1代设计、您是否仍然希望保持 USB2.0通信? 如果您同时希望 USB3.2第1代和 USB2.0切换功能、也可以参阅 HD3SS6126 MUX。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 David、

    我认为 HD3SS6126是更好的选择。 您能为我提供样片吗?

    谢谢

    阿埃似乎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Av坪

    您可以通过以下链接申请样片:  

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 David。

    将在我完成架构和电路板布局时更新。 请帮您检查我的布局。

    谢谢

    阿埃似乎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Av坪

    我们可以检查您的原理图和布局。

    谢谢

    David