This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1109:输入保护,钳位至 VDD/VSS?

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1109, TVS2701
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/977446/tmux1109-input-protection-clamp-to-vdd-vss

器件型号:TMUX1109
主题中讨论的其他器件: TVS2701

我们希望在项目中使用 TMUX1109、TMUX 具有 VDD+0.5V 的 VS、VD 最大值。 TMUX1109的输入端是否有任何内部钳位二极管?

我们将6.8k Ω 与输入串联、并将 BAV199外部钳位二极管连接到 VDD/VSS。 BAV199的 VF 高达0.7V、因此这可能超出 TMUX1109 VDD+0.5V 的规格。 这是否正常?

请参阅下面的原理图。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VDD+0.5V 表示硅二极管(其正向电压较小、电流非常小)。

    您应该将电阻器放置在外部二极管和芯片之间、以便内部二极管不会看到完全过压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jesper、您好!

    有 Clemens 指示的钳位二极管-但它们主要用于 ESD 冲击、为了安全起见、添加另一个电阻器以限制在0.7V 过压事件期间流入端口的电流-将引脚上的电压保持在最大额定值内。

    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答!

    好的、这证实了我的怀疑。 6.8k 电阻器前面有一个 TVS2701、因此可将进入多路复用器的最大电流限制在大约4mA。 对于内部二极管而言、这是多少?如果是、我打算将6.8k 拆分为两个电阻、并将 BAV199放置在两个电阻器之间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    模拟 I/O 上的二极管没有绝对最大额定值。 理论上、不允许电流、但实际上、数字输入的电流值为30mA。 我会尝试保持低于1mA (这是一个随机值)。

    肖特基二极管(例如 BAT54S)具有较低的正向电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、然后将6.8k 分成两个、将 BAV199拆分为两个、这是正确的方法。 由于我们需要低泄漏、BAT54不适用。