This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1511:ESD 连接

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX1511

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/977506/tmux1511-esd-connection

器件型号:TMUX1511

您好!

TMUX1511中的 ESD 结构是否有更多信息?   具体而言、我想知道当开关断开时、如果引脚 S1上发生 ESD 事件、电流将放电到何处。   电流将放电至接地还是 D1?

Don

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Don、

    有一个 ESD 接地连接、这是放电输出应该发生的地方-您可以告诉它、因为 ABS 最大值中的最小电压为-0.5V、比器件中的 GND 电平低0.5V、这表示二极管压降。 然而、在最大侧有一个值为6V -无论电源电压如何、这表明没有直接连接。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我!

    最棒的

    Parker Dodson