Other Parts Discussed in Thread: SN74AUC2G66
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74AUC2G66 模拟开关与数字开关之间有何区别? 哪种开关类型更适合时钟信号(100MHz 时钟)?
谢谢
桑托什
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: SN74AUC2G66
模拟开关与数字开关之间有何区别? 哪种开关类型更适合时钟信号(100MHz 时钟)?
谢谢
桑托什
您好、Santosh、
模拟开关可用于模拟和数字信号、而数字开关只能用于数字信号。
我们的所有开关都是模拟无源开关、这意味着它们可用于模拟信号和/或数字信号。 它们可用于时钟信号用例、也支持更高的频率(某些频率高达 GHz)。
您提到的 SN74AUC2G66是一款双通道1:1开关、可用于100Mhz 操作。
如果您可以提供电源电压、开关配置(如#通道、配置(1:1、1:2、1:4)、频率/带宽(似乎为100Mhz)、我们可以帮助您确定最佳选项。
或者、您也可以使用我们的参数选择工具探索可用选项、链接如下。
https://www.ti.com/switches-multiplexers/analogue/overview.html
谢谢、
此致、
Sandesh