This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G66:小型封装和高温器件

Guru**** 2620655 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G66-Q1, TS5A23157, TMUX1136, TMUX1072

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/976539/sn74lvc2g66-small-package-and-high-temp-device

器件型号:SN74LVC2G66
主题中讨论的其他器件: TS5A23157TMUX1136TMUX1072

尊敬的团队:  

我的客户正在尝试在 其应用中使用 SN74LVC2G66YZPR。 但他们发现该器件的温度范围高达85度。  

他们希望使用具有最小封装和高温度范围(-40~125)的1:1 SPST 和2通道器件  

我发现 SN74LVC2G66-Q1的温度范围为125度、但该器件仅采用 VSSOP 封装。 此封装不足以设计客户应用。  

您是否会推荐采用最小封装(BGA、X2SON 等)和125度温度范围的合适器件? 请告诉我您的意见。  

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用 搜索功能。 SN74LVC2G66-Q1已经是最小的 SPST 器件。

    但是、2:1 SPDT 器件 TS5A23157、TMUX1072和 TMUX1136更小。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dino:

    SL74LVC2G66是市面上最小的2通道1:1 SPST 器件。

    或者、我们可以推荐2通道2:1 SPDT 器件、第二个通道可以保持未使用状态并具有适当的端接。 这是器件的可接受用法。

    选项:TS5A23157 RSER 封装(UQFN、3mm2)和 TMUX1136 DQA 封装(USON、2.5mm2)

    希望这对您有所帮助。

    谢谢、

    此致、
    Sandesh