This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX6219:是否有任何参数可以显示 PSRR 等噪声抑制性能?

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/975786/tmux6219-is-there-any-parameter-which-can-show-a-noise-rejection-performance-like-psrr

器件型号:TMUX6219

 大家好、

 我的一位客户正在考虑将 MUX6219用于他们的新产品。

 他们有一个问题,如下所示。 可以给我答复吗?

 问:我们担心 MUX6219的电力线(VDD)噪声会影响信号线(S1、S2、D)。

     是否有任何参数可以显示 电力线 噪声抑制水平的性能?

     或者、只要在信号线路和 GND 之间连接电容、就无需担心?

 非常感谢您的答复。

 此致、

 Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya-San、

    添加电源去耦电容器是最大限度地减少电源线路上任何噪声耦合的最佳方法。 有关最佳设计指南、请参阅数据表中的"电源建议和布局"部分。 建议在 VDD 和 VSS 引脚上使用0.1uF 至10uF 的电容器、并通过更大限度地减小器件电源引脚和电容器放置之间的走线电阻和过孔来降低 ESR/ESL。 我们建议电源引脚上至少有一个0.1uF 和一个1uF 的电容器。

    数据表"开关特性"部分中的 ACPSSR 规格旨在解决系统的这一方面问题、并很好地指示去耦电容器如何提供帮助。

    此致、

    Sandesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Sandesh、

     感谢你的答复。

     这是非常有用的信息。

     再次感谢、致以诚挚的问候、

     Kazuya。