This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS12A12511:是否有任何参数可以显示 PSRR 等噪声抑制性能?

Guru**** 2620705 points

Other Parts Discussed in Thread: TS12A12511

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/975787/ts12a12511-is-there-any-parameter-which-can-show-a-noise-rejection-performance-like-psrr

器件型号:TS12A12511

 大家好、

 我的一位客户正在考虑将 TS12A12511用于他们的新产品。

 他们有一个问题,如下所示。 可以给我答复吗?

 问:我们担心 TS12A12511的电力线(V+)噪声会影响信号线(COM、NC、NO)。

     是否有任何参数可以显示 电力线 噪声抑制水平的性能?

     或者、只要在信号线路和 GND 之间连接电容、就无需担心?

 非常感谢您的答复。

 此致、

 Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya-San、

    我们建议在电源引脚上使用0.1uF 和1uF 去耦电容器、以实现最佳噪声性能并消除任何电源噪声耦合问题。 这是标准的最佳做法、将负责任何噪声耦合。  

    我们没有为此器件确定 PSRR 特性或指定 PSRR。  

    谢谢、


    此致、
    Sandesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Sandesh、

     非常感谢您的回复。

     对客户和我都很有帮助。

     再次感谢、致以诚挚的问候、

     Kazuya。