This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 即使 IC 没有电源、电流也可以在公共引脚和常闭引脚之间流动

Guru**** 2620655 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/975909/current-can-flow-between-common-and-normally-closed-pins-even-if-the-ic-has-no-power

大家好、  

我们有一位客户正在寻找一款模拟开关、即使 IC 没有电源、该开关也能使电流在公共引脚和常闭引脚之间流动。 这种类型的器件吗?

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这需要一个具有耗尽模式 FET 的开关。 TI 不生产此类器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达尼洛  

    克莱明是正确的。 我们没有这样的器件。 与此类器件最接近的是分立式二极管。  

    我们的许多开关可以通过技术将电流流流过体二极管(仅限 PMOS 负载开关)、但我们强烈建议不要这样做。

    为什么即使没有电源、您也需要开关来流动电流? 如果输入端存在电压、则表明 IC 应该有电源...

    最好

    Dimitri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens 和 Dmitri、

    感谢您的澄清。  

    此致、

    Danilo