This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBT16233:VCC 安装电容器和连接方法

Guru**** 2620035 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74CBT16233

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/975717/sn74cbt16233-vcc-installation-capacitor-and-connection-method

器件型号:SN74CBT16233

您好!

您能告诉我 Vcc 吗?

1.您能告诉我建议在 Vcc 线路上安装的电容器吗?

2. 我是否应该连接引脚14和引脚43 Vcc?
SN74CBT16233是否仅通过提供任一 Vcc 工作?

此致、
Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    必须连接所有 Vcc 和 GND 引脚。

    更近期的 TI 数据表都包含以下文本:

    每个 VCC 端子都应具有一个良好的旁路电容器、以防止功率干扰。 μF 采用单电源的器件、建议使用0.1 μ F 旁路电容器。 μF 多个引脚 μF VCC、则建议为每个 VCC 使用0.01 μ F 或0.022 μ F 电容器、因为 VCC 引脚在内部连接在一起。 […] 旁路电容器应尽可能靠近电源端子安装、以获得最佳效果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuke、

    1、所有 VCC 基本上都短接在一起-对于我们的大多数多路复用器器件、我们建议 VCC 线路上的总电容为0.1uF 至10uF -但保持在低侧是可以的。 由于有多个 VCC 引脚、因此应将电容器拆分为较小的电容、以便将其放置在靠近每个 VCC 引脚的位置、并且只要总电容在该范围内、就不会出现问题。

    2.所有标记为 VCC 的引脚都需要将 VCC 电压施加到 w.r.t 接地。 由于这是一个较大的开关、因此需要额外的 VCC 引脚、如果不连接这些引脚、则内部开关可能不会正确偏置、并且器件可能无法正常工作或损坏。 因此、连接每个 VCC 引脚非常重要。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我!

    最棒的

    Parker Dodson