This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A5018:NC 引脚是否可用作""逻辑与处于关闭状态的其他信号一同使用?

Guru**** 2620655 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3A5018

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/975390/ts3a5018-whether-nc-pin-can-be-used-as-and-logic-with-other-signal-at-off-state

器件型号:TS3A5018

大家好、

NC 引脚是否可用作关断状态下其他信号的"与"逻辑?  应用程序如下所示:M1和 M2是两个不同的 SPI 主器件。 M1具有两个 SPI 从器件 S1和 S2。 TS3A5018用作 S1与 M1或 M2连接的开关。 我发现、在数据表中、INC 在关断状态下的泄漏电流小于10uA。  对于关闭状态、"NC"是否为高阻抗状态?  TS3A5018可作为以下结构实现? 感谢您的支持。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,苔丝

    在以下条件下、NC 为高阻抗:

    1. VDD = 0V->这是断电泄漏的地方、最坏情况下、泄漏电流将介于-10uA 和10uA 之间。 NC、NO 和 COM 均为高阻抗

    2./EN =逻辑高电平->当器件的 NC、COM 和 NO 的 ENABLE 引脚上有逻辑1时、所有器件都将具有高阻抗。

    3. IN =逻辑高电平->如果器件通电且已启用、则只有当 IN 引脚上具有逻辑高电平时、NC 才会具有高阻抗。

    从多路复用器的角度来看-这种结构没有问题。 但是、此结构不能用于多路复用应用的 CS 线路-因为当 NC 闭合时 S1和 S2有效地短接在一起-这意味着如果在多路复用中使用该线路、S1/S2将具有相同的 CS 线路。 如果您仅将此配置用于 MOSI/MISO/SCLK 信号、我不会看到任何问题-但 CS 线路必须单独完成、否则当 NC 关闭时、S1和 S2将同时由 M2选择。

    如果您有任何其他问题或需要进一步澄清、请随时联系我们!

    最棒的

    Parker Dodson