This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A3357-Q1:如何在1.8V 电源电压下对 TS5A33157-Q1性能进行建模以传递 I2C 信号

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/975562/ts5a3357-q1-how-do-i-model-ts5a33157-q1-performance-at-1-8v-supply-passing-an-i2c-signal

器件型号:TS5A3357-Q1

E2E、  

我目前正在使用 TS5A33157-Q1来传递 I2C 信号。  由于我的系统要求、我希望在1.8V 电源电压下运行此多路复用器、但担心该电源电压下的导通状态电阻和电容会影响 I2C 信号的上升沿。   

我在仿真中没有看到可供此多路复用器使用的 IBIS 模型、因此我希望您在仿真中推荐如何对该器件进行建模。

谢谢、

Adam

谢谢、

Adam  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

     TS5A33157-Q1将影响 I2C 信号的上升时间-但不应使应用超出 I2C 规范。  

    在我们的电气规格表中、我们指定了整个温度范围内的最大导通电阻峰值为150欧姆:

    需要注意的一些事项:

    Ron 是在 VDD 为1.65欧姆时测得的-这意味着在1.8V 时、通道电阻可能略小-但不大于150欧姆。 这也是峰值-它不会在整个电压范围内保持-通常不在其峰值范围内时-它的最大输出电阻约为50欧姆。  但是、在1.8V (全温度范围)下使用该器件时的峰值不会高于150欧姆。

    至于电容、当开关关闭时、我们给出的总线电容典型值为17pF。

    I2C 规范给出了时序和最大总线电容的以下规格:

    我们还具有以下阈值:

    VIH (min)= 0.7 * VDD = 1.26V

    VIL (max)= 0.3 * VDD = 540mV

    多路复用器可被视为一个简单的 RC 电路- I2C 缓冲器输入是一个高阻抗负载。 因此、对于上升/下降时间、我们可以查看由多路复用器的导通电阻、其寄生电容和线路上的其他器件产生的 RC。  

    为了模拟最坏情况、我设置了以下电路:

    R1是器件最坏的导通电阻情况。

    C1是 I2C 允许的最大总线电容

    R2是模拟接收 I2C 缓冲器的"高阻抗负载"。

    对于我使用的标准模式仿真:

    频率:100kHz

    上升时间:1uS (I2C 技术规格最坏情况)

    下降时间:300ns (I2C 规范的最坏情况)

    在最坏的情况下、上升时间不会违反规格、并且将在标准模式下正常运行:

    高电平时间:标准模式需要4.36us 以上4us

    低电平时间:标准模式要求5.04us > 4.7us

    对于快速模式、使用了以下测试:

    频率:400kHz

    上升时间=下降时间= 300ns

    与标准模式仿真一样:

    高电平时间=~766ns >快速模式所需的600ns 最小值

    低电平时间= 1.47us > 快速模式所需的最小值1.3us

    对于快速模式+、使用了以下参数

    频率= 1MHz

    上升/下降时间= 120ns (最坏情况)

    总线电容= 550pF

    与其他两种情况一样、即使使用快速模式+、我们仍处于 I2C 规范范围内

    高电平时间:301ns >技术规格要求的最小值260ns

    低电平时间:542ns >技术规格要求的500ns 最小值。

    需要澄清的几个注意事项:

    这是绝对最坏情况的仿真-假设总线电容已经进行了最大的仿真、这取决于设置-但是、如果它只是发送器、接收器、上拉电阻器、 线路上的多路复用器该值对于标准/快速模式很可能小于400pF、对于快速+模式很可能小于550pF。  

    2.在整个信号范围内,Ron 不会是150欧姆-它仅在信号上升期间的某个点达到峰值。 仿真假定其始终为150欧姆-并且不小于150欧姆、因此所执行的仿真是保守的、并且应该比所示的性能更好。

    3.如果需要比显示的裕度更大的裕度、将 IC 的电源轨提升至3.3V 将提供更多的裕度-但它并不是必需的。

    如果您有任何其他问题、请告诉我!

    最棒的

    Parker Dodson