This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A3359:当其中一个控制引脚悬空时、输出状态与数据表不匹配

Guru**** 2619085 points

Other Parts Discussed in Thread: TS5A3359

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/975322/ts5a3359-output-status-is-not-matching-with-datasheet-when-one-of-the-control-pins-is-floating

器件型号:TS5A3359

大家好、

我的客户正在使用 TS5A3359。 在客户的用例中、存在 IN1=H 和 IN2悬空的情况。 根据我们的数据表、在这种情况下、COM 应连接到 NO0或 NO2。 客户在10个板上进行了测试、设置 IN1=3.3V、IN2=悬 空、VCC=3.3V。

对于4个电路板、COM=NO0

对于3个电路板、COM=NO2

但对于3个电路板、COM=No1

当 IN1=H 和 IN2=悬 空时、COM=NO1很奇怪。 这种在这3块电路板上出现的 COM=NO1现象将保持稳定、直到我们回收它们的电源。 对于这3个异常电路板、在我们再次为电路板加电后、COM 有时会变为 NO0或 NO2。

那么、您对为什么会发生这种情况有什么建议吗? 我还想与您一起检查该器件在 IN1和 IN2引脚上是否有内部上拉或下拉电阻。 谢谢。

此致、

韦恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有内部上拉/下拉。 控制输入绝不能悬空;请参阅 [常见问题解答]慢速或浮点输入如何影响 CMOS 器件? (浮点输入实际上会阻止其他输入正常工作。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    对于 IN1和 IN2引脚、建议将其连接到 VCC/VIH=H 或 GND/VIL=L 信号、以防止出现不必要的开关位置。

    在提到的客户案例中、即使 IN1 = H、使 IN2 =悬空也会影响功能逻辑运行并导致意外的开关位置。

    控制引脚(IN1、IN2)没有内部上拉或下拉电阻器、因此它们不能悬空。

    谢谢你。