This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HCT4067:CD74HCT4067

Guru**** 2595800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1158772/cd74hct4067-cd74hct4067

器件型号:CD74HCT4067

您好!

 这是 CMOS 吗?

它是否容易受到闩锁的影响?

您是否有辐射测试数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shoga、

    这是 CMOS、并且已经在这个器件上执行了 JESD78标准锁存测试。 您可以在下面的白皮书中找到更多详细信息:  

    闩锁白皮书(TI.com)

    此器件上未进行辐射测试。

    谢谢、
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否针对电气闩锁进行了测试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该设备是很久以前从 Harris 收购的、因此信息可能会丢失。

    在任何情况下、保持在±20mA 的绝对最大额定值内可确保不会发生闩锁。