This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电源电流与逻辑电压间的关系

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX6112, TMUX6113, TMUX6111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/988120/supply-current-vs-logic-voltage

器件型号:TMUX6111
主题中讨论的其他器件:TMUX6112TMUX6113

TMUX6111、TMUX6112、TMUX6113

尊敬的德州支持团队:

我正在寻找具有低电源电流的模拟开关。

  1. 您能否提供类似 TMUX621x 数据表中的数据曲线? (图7-13. 电源电流与逻辑电压间的关系)
  2. 规格 为 VDD 电源电流(TMUX611x 数据表选项卡)。 7.5电气特性(双电源:±15V))对于 SEL1...SEL4上的数字输入电压有效? (非 VA =模拟开关电压)
  3. 数字输入是否存在输入转换上升和下降速率? (施密特触发输入)
  4. 电源电流与数字频率之间是否存在功率耗散电容值或数据曲线?

谢谢!

7.5电气特性(双电源:±15V)

信号命名令人困惑!

VA =模拟开关电压引脚(Sx);VD =模拟开关电压引脚(Dx);VSEL =数字输入引脚(SEL1、SEL2、SEL3、SEL4)电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ralph、

    感谢您的提问、很抱歉让您感到困惑! 请参阅以下内容:

    1) 1)看起来不像此数据表中有您提到的曲线、您是否在寻找电源电流的特定条件集?

    2) 2)是的、 VA 电压应为 VDIG 电压。 应注意 VDIG = 0V 或3.3V 时的测试条件

    3) 3)请参阅数据表中的 ton 和 toff 值、了解数字输入更改后的近似转换时间。  

    4) 4)我们没有适用于此器件的此类曲线。 您能否提供运行器件的预期频率?

    谢谢!

    Bryan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    感谢您的回答。

    1. VDIG = 0V3.3V 电压范围内的最大(峰值)电源电流是多少? (不是0V3.3V)由于 CMOS 逻辑、VDIG 高于逻辑电压低电平且低于逻辑电压高电平的电流 IDD 超过23µA μ A。
    2. 还可以
    3. 数字输入电压的最小压摆率是多少?
    4. 频率为1MHz (例如图30。 使用 TMUX611x 模拟开关实现的双输出采样保持电路)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ralph、

    请参阅以下内容、了解我的回答:

    1) 1)我们不会对 VDIG 范围内的所有电源电流进行规格、仅对最小值和最大值进行规格 但是、我们可以预测电源电流将会更高、因为当逻辑电压偏离电源电压和接地电压(请注意、逻辑电路通常偏置在 VDD/GND 上)时、电路内部的电势差会更大、从而导致器件消耗更多电流。 同样,很遗憾,我无法提供这种情况下的最大值,因为我们不收集这种数据。

    3) 3)数字输入电压没有此类最低要求压摆率。  任何高于 VIH 的电压都将为逻辑高电平、任何低于 VIL 的电压都将为逻辑低电平、我们的器件具有内置的迟滞功能、可确保不会发生振荡状态变化。

    4) 4)由于1MHz 完全处于该器件可支持的频率范围内、因此该器件不应超过数据表中所述的最大电源电流、但是、如果您不将逻辑电压设置为 VDD/GND、 那么、正如我之前提到的、您很可能会看到一些电流消耗增加。

    谢谢!

    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    IDD、0.5V 至3.5V、20mV 阶跃@25°C、85°C、125°C                     ISS、1.3V 至1.5V、1.0mV 阶跃@125°C  

    1kHz 至2MHz 范围内的 IDD 和 ISS     9点/十进 制@25°C