This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADG621BRMZ 的替代产品

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX6212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/989254/alternative-to-adg621brmz

主题中讨论的其他器件:TMUX6212

我的客户正在寻找 ADG621BRMZ 的替代产品。 理想情况下为 P2P、但这不是必需的。 我们可以提供什么?

谢谢

Josef  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josef 您好、

    我们没有任何与 ADG621BRMZ 兼容的引脚对引脚器件。 您能否确认应用是否需要双轨或单轨运行? 此器件是否还有其他必须满足的要求(低 RON、电压范围等)?

    由于我们没有引脚对引脚解决方案、因此对应用要求的任何澄清都将帮助我推荐合适的器件。

    谢谢!
    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bryan:

    我向 Josef 发送了请求。 具有引脚对引脚兼容版本并不重要。 我们需要2个通道、但也可以使用两个单个器件。 R_ON 可以处于20欧姆的电阻范围内、没问题。 我们当然需要最小双电源 +/-5VDC 以最大值切换交流信号 10kHz、+/-3Vp。 拥有 pos 并不重要。 或负极控制、如果您建议使用双旋钮器件、我们不需要单独的控制。 开/关计时应快于100µs μ s。

    BR

    电表

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dieter、

    感谢您的清除。 根据您的要求、我建议使用 TMUX6212。 这是一个4通道、1:1多路复用器、因此您需要将未使用的输入接地2。 工作范围为+/-4.5V 至+/-18V、典型 RON 为2 Ω、100ns TON/TOFF、带宽为56MHz。

    请告诉我这是否可行。

    谢谢!

    Bryan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bryan:

    TMUX6212在我的要求上看起来非常匹配。 将两个通道并联应该不会有问题、从而获得更低的 Ron?

    BR

    电表

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dieter、

    如果您愿意、您当然可以这么做。 只需确保同时将正确的输出连接在一起。

    谢谢!

    Bryan