This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1109:正在寻找 UART-Muxer (具有一定的智能特性?)

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/989732/tmux1109-looking-for-uart-muxer-with-some-intelligence

器件型号:TMUX1109

您好!

使用现成的 Linux 模块设计嵌入式 Linux 系统时、我们面临着缺乏 UART 连接的问题。

我们需要与以9600波特进行通信

-射频 MCU

- BLE 模块

-调试

-另一个射频模块

只有2个 UART、这将是一项艰巨的任务。 我无法想象只使用直接模拟/数字多路复用器、因为我不知道(从主机端)器件何时发出请求。

因此、理想情况下、我可以考虑具有一些内部逻辑的器件:为 UART 连接提供服务、接收数据、如果收到需要注意的内容、则产生中断。 不、我不想为此目的对专用 MCU 进行编程。

我认为是否会使使用变得复杂或是否有任何可用的准备就绪功能?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的模拟多路复用器在没有外部组件的情况下不支持此应用。 它可以支持 GPIO 轮询、但如果未选择(连接到主机)时数据从连接的器件之一传输到主机、则数据将丢失。

    如果 GPIO 轮询对该应用来说不够、则需要使用我们的电流产品系列来处理此应用。  

    如果您有任何其他问题、请随时联系我们!

    最棒的

    Parker Dodson