This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV4053A:适用于4053的兼容 TMUX 系列

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LV4053A, TMUX1133

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/989297/sn74lv4053a-compatible-tmux-series-for-4053

器件型号:SN74LV4053A
主题中讨论的其他器件: TMUX1133

大家好、

我只是在寻找具有相同引脚输出并表现出与 SN74LV4053A 相似性能的经济高效型多路复用器开关。

TMUX 系列中是否有任何替代器件?

此致、

Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TMUX1133具有相同的引脚排列、但以更高的价格提供更好的性能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Takashi,

    除了价格和引脚对引脚兼容性之外、您还有其他要求吗? 我们没有其他价格更低的同类多路复用器。 我们提供的唯一其他可满足您要求的多路复用器是 Clemens 提到的 TMUX1133 (不过价格更高)。

    请告诉我、我们是否可以为您提供任何其他帮助。

    谢谢!

    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan - San、

    感谢您对此做出及时响应。

    遗憾的是、它需要是 P2P、此时的下一个优先级是"价格"。 无论如何、我会尝试向  我的客户推荐 TMUX1133。

    此致、

    Takashi Onawa