This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MPC507:引脚15 (A2地址位)保持未连接或悬空

Guru**** 2618455 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/989010/mpc507-pin15-a2-address-bit-is-left-unconnected-or-floating

器件型号:MPC507

大家好、

我们的客户想知道 引脚15 (A2地址位)保持未连接或悬空时对 MPC507AU 输出的影响。 如果保持未连接状态、地址引脚似乎没有上拉或下拉电阻器来保持逻辑高电平或低电平。   

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    不建议将地址输入悬空、因为它可能会导致开关意外运行、因为没有定义的状态或会导致过多的电流消耗、因为它可能不在电源轨电压上。

    如果未使用、我建议拉至 GND 或电源轨电压以具有定义的状态。

    谢谢!
    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    感谢您的澄清。

    此致、

    Danilo