This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1308:故障模式分布

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/988577/tmux1308-failure-mode-distribution

器件型号:TMUX1308

您好!  

我对该组件的故障模式分布有疑问。  

是否可以更详细地描述故障模式?

根据表3.1,故障模式为:1.  多路复用器无输出(Hiz);2. 多路复用器通道卡在打开位置;3. 多路复用器通道卡在关闭位置;4.多路复用器功能超出规格电压或时序

更改为1.:这是明确的

更改为2.:这是否意味着整个多路复用器已永久启用或无法禁用一个多路复用器通道-->当我切换到另一个通道时,是否存在对被吸入通道的短路?

或者、我是否只能读取此通道而不能切换到其他通道?

到3.:这里会发生什么? 我是否能够选择此通道、但输出是 HiZ/没有输出? 或者、我可以只读取该通道吗?

更改为4.:是否可以在这里获得有关哪些不起作用的更多信息? 例如、 电压值被操纵、或者通道开关需要很长时间、ECU 认为它读取了不同的通道?

谢谢、致以最诚挚的问候!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅以下说明:

    1)很棒!

    2) 2)这是指一个或多个通道卡在闭合状态下、没有任何控制来重新打开通道。 这将使本应关闭的任何其他通道短接到永久关闭的通道。

    3) 3)您可以选择此通道、但是、控制逻辑将无法关闭通道、因为它将卡在打开/高阻态、D 引脚上没有输出。

    4) 4)这是指数据表的工作电压/时序不再有效。 实质上、如果建议器件在5.5V 电压下运行、则当器件进入该类型的故障模式时、它可能不再支持该电压电平。 相反、它现在只能在3V 电压下运行、并且时序可能会受到影响、比以前慢。

    希望这对您有所帮助!

    Bryan