This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1108:在建议运行条件下、拉电流或漏电流持续范围是什么?#39;s

Guru**** 2620015 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX1108, TMUX1208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/988091/tmux1108-what-s-the-scope-of-source-or-drain-continuous-current-in-recommended-operating-conditions

器件型号:TMUX1108
主题中讨论的其他器件: TMUX1208

您好  , 专家

在数据表中、我仅在  绝对最大额定值= -30mA ~+30mA。I Warry about tmux1108很好地解决  了连续20mA 长时间工作中的一些问题

因此、我想了解  建议运行条件下的源极或漏极连续电流的范围。

是否有任何 EVB 或 参考设计可以 解释 Tmux1108 推荐设计

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果建议的运行条件没有任何说明、则允许您接近绝对最大额定值。

    您为什么有20mA 的负载? 此器件专为开关信号而设计、而非电源;可能有更适合您的应用的解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、

    感谢您的支持! 是的、我们的器件可在该范围内使用。 从器件的角度来看、通过此开关的电流为20mA 是没有问题的。 请注意、TMUX1108具有导通电阻 RON、这会导致器件上的电压下降。 这在很大程度上取决于您的设计中所涉及的电压。 但很清楚、在产品的整个生命周期内、可以使用您注意到的限值内的连续直流电流。

    最棒的

    Danny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,Danny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Clemens:è s

    谢谢!

    我有一个电流源可精确地驱动8个激光二极管。μ A
    激光二极管驱动器 Ibios max 需要设置为20mA,我们需要驱动路径上足够低的泄漏电流,、因此我找到了 Tmux1108。

    或者,Ω 是更好的选择?Ω

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    TMUX1108可满足您的要求、我有另一项建议。

    由于您要驱动20mA 的电流来开启激光二极管、因此您可能不需要高精度、低泄漏 TMUX1108。

    我建议使用成本较低的 TMUX1208、该器件在整个温度范围内仍支持小于+/-750nA 的泄漏电流、适用于您的应用。  

    如果您将引脚3连接到 GND/0V、TMUX1208器件具有与 TMUX1108相同的引脚排列。 这样、您就可以随时返回 TMUX1108 (如果需要)。  

    谢谢、

    此致、
    Sandesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sandesh:

    谢谢,非常有帮助!