This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBTLV3245A:A7引脚悬空(未使用)、B7引脚接地

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74CBTLV3245A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/988024/sn74cbtlv3245a-a7pin-float-unused-b7-pin-to-gnd

器件型号:SN74CBTLV3245A

大家好、

我的客户  现在正在使用 SN74CBTLV3245A。 作为数据表、我们需要上拉/下拉未使用的引脚。 目前、我们将 A7引脚 悬空(未使用)、B7引脚设置为 GND、是否存在风险? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    A7/B7引脚不是控制输入、可以保持断开状态。 将其连接到 GND 不会受伤、也不会带来风险。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    由于 B7连接到 GND、因此当器件启用且所有开关打开时、它还会将 A7接地电位。 这将在正常运行期间工作。

    谢谢、

    此致、

    Sandesh