This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] KSZ9031RNX:无千兆

Guru**** 2619885 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/987607/ksz9031rnx-no-giga

大家好、

我是以太网协议的初学者、我正在 进行实习、在这里我使用 PHY KSZ9031RNX 与 PC 进行通信。  我目前有一个100Mps 全双工通信(RGMII)。 此通信在没有自动协商的情况下完成。 当我尝试切换到千兆时、自动协商过程永远不会完成。  我不知道问题是什么。 首先、我并不完全确定我为1Giga 正确配置了寄存器。 (很抱歉、问了一些明显的问题、但我 在任何地方都找不到寄存器的配置)。

根据 IEEE 802.3标准(第28和40条)的理解、我将使用以下配置:

############################  注册0h ########################

0.15:复位 phy = 0

0.14环回= 0

0.13速度选择 (LSB)= 0

0.12自动协商使能= 1.

0.11断电=0

0.10隔离= 0

0.9重新启动自动协商=1

0.8双工模式= 1

0.7反转=0

0.6 速度选择(MSB)= 0

0.5:0 Reseverd = 00_0000

我设置了1000速和全双工模式、但我知道如果启用了自动协商、它具有优先级、目标是在本地和远程设备之间找到兼容的速度和模式。

############################ 注册4h ##########################

4.15下一页= 1.

4.14保留

4.13 远程故障= 1.

4.12保留

4.11:10 = 0.0 (无暂停)--- > 我使用 MAC IP。 IP 没有暂停模式的治疗。 因此、我选择了不  暂停选项

4.9 100BASE-T4 = 0

4.8 100BASE-TX (全双工)=1

4.7  1000BASE-TX (半双工)=0 --- >该 IP 对半双工模式没有任何限制

4.6 10BASE-T (全双工)=1

4.5  10BASE-T (半双工)=0

4.4:0选择器字段= 00001 IEEE 802.3

问题1: 由于我不启用模式暂停、自动协商是否存在问题?

############################ 注册7h ######################

7.15下一页= 1 (后面将显示其他页面)

7.14保留

7.13消息页= 1.

7.12 Ack2=0

7.11切换=0

7. 10:0消息字段= 00000001000 --- >第40条(40.5.1.2 1000BASE-T 自协商页面使用)

问题2: 我将仅使用第40条中提供的三个页面(第0页-消息下一页、第-1页未格式化下一页和第2页(未格式化下一页)。  即使我输入消息字段 M10:M0 = 8、我仍然需要添加以下其他页面、即下一页= 1、还是仅当我在三个必要页面之外使用额外页面时、此选项才有效?

############################ 注册9h ####################

9.15:13测试模式= 000 (正常运行)

9.12主从手动配置= 0 (禁用)

9.11主从配置值= 0

9.10端口类型= 0

9.9 1000Base-T 全双工= 1.

9.8 1000Base-T 半双工= 0

9.7:0复数器  

问题3:当我禁用手动主从配置选项时、SEED 值应该由我开发、还是由 PHY KSZ9031rnx 负责开发?

我已经将 FLP 时间集中到16ms、以避免链路故障、但仍然无法获得完整的自动协商过程。  是否有人可以看到我在该配置中出现的任何错误? 或者我可以尝试的其他想法吗? 我非常感谢您的耐心和关注。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    KSZ9031由 Microchip 而不是 TI 制造 、在其他地方将受支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brenda、

    正如 Clemens 提到的、这不是 TI 器件、但我已将此问题转给我们的以太网团队、以查看他们是否可以提供帮助并提供 TI 解决方案。

    此致、

    Sandesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您必须联系 Microchip 以获得问题的特定答案。 通常、您可能需要检查是否需要启用镜像模式、以便将通道 A 和 B 与链路伙伴匹配。

    此致、
    GET