This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 通过在电源关闭或需要超低功耗时传递以太网信号来寻找固态开关。

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3L4892, TMUX1575

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/987123/looking-solid-state-switch-for-by-passing-ethernet-signal-when-power-is-off-or-requiring-ultra-low-power-consumption

主题中讨论的其他器件:TS3L4892TMUX1575

我们有一个应用、然后器件有内部以太网交换机和两个外部以太网端口。

在设备 电源中断的情况下、它必须提供从一个以太网端口到另一个以太网端口的紧急旁路连接。

对于此类应用、您可以推荐什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    具有闭合连接的开关将需要耗尽模式晶体管;TI 不制造此类器件。 (即使如此、以太网的开关电阻也可能过高。)

    CMOS 器件的静态功耗非常低。  您需要什么通道数、电压和带宽?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    4条差分线路(8条线路) SPDT - TS3L4892 、但静音功耗看起来不够小、无法使用寿命电池  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ×2k Ω TMUX1575。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     TMUX1575是否具有真正的断电保护?

    SN3257是否适用于10 Base-T?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Viktor、

    您是否正在寻找能够在0V (或极低电压)下使用其电源轨运行的开关? 如果是这样、正如 Clemens 提到的、我不推荐任何具有此类操作的器件。 我们有一个具有低电平有效 EN 信号的开关、可用于检测电路何时断电、但如果器件没有电源轨、则也不能选择这种情况。

    请告诉我这是否有助于回答您的问题。

    谢谢!
    Bryan