This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A3157:"电源电流变化"数据(S=Vcc-0.6V 时的电源电流)

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G3157, TS5A3157, TMUX1247, TMUX1237

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/987740/ts5a3157-supply-current-change-data-supply-current-under-s-vcc-0-6v

器件型号:TS5A3157
主题中讨论的其他器件:SN74LVC1G3157TMUX1247TMUX1237

您好!

根据 SN74LVC1G3157的数据表、您可以找到"电源电流变化"数据。 该数据处于 S= Vcc-0.6V (Delta ICC 规范)条件下、可能会出现过流消耗或电源电流变化、最高可达500uA

TS5A3157YZPR 如何?  它是相同的现象吗?  您有 TS5A3157的任何数据吗?  请告诉我们。

谢谢、此致、
M.Hattori

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果输入电压不靠近电源轨、则所有 CMOS 输入都具有击穿电流。 但是、如果没有实际测量值或对输入晶体管的详细了解、则无法估算其幅度。

    TS5A3157 设计用于与电源匹配的控制电压。 如果您希望使用电压较低的控制信号、则应使用具有"1.8V 兼容控制输入"功能的器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hattori 先生:

    克莱明是正确的。 当~电压不是~VDD 或 GND 时、会有击穿电流。 随着控制电压偏离 VDD 或 GND、将发生击穿电流。

    当您未在电源轨上运行器件时、您列出的两个器件的电源电流都将显著增加。 有1.8V 兼容器 件可以处理较小的控制信号、而不会大幅增加电流。  TMUX1237和 TMUX1247是具有相似参数的单通道2:1开关、可处理较低的控制电压。 如果 TMUX1237在有效阈值下运行、则会保持其电流~100uA 或更低。

    如果您有任何其他问题、请告诉我、我会做什么!

    最棒的

    Parker Dodson