This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX6208:用于 CAN 总线和 K-Line 的多路复用器

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX6208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/987851/tmux6208-multiplexer-for-can-bus-and-k-line

器件型号:TMUX6208

大家好、

在客户的应用中、他们将在不同通道之间切换 CAN 总线和 K-Line。 他想知道 TMUX6208和 MUX36xxx 是否足够快地切换这些数字信号。 CAN 最高可达5Mbps、而 K-Line 的波特率仅为10400。 如果这些器件不能用于 CAN 总线和 K-Line、您能否建议适合应用的器件。

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    这些器件会将模拟/数字信号传递到通道带宽。 对于应用使用的速率、我建议至少在10MHz 左右的频率处于安全侧。  

    对于 TMUX36xxx 系列、我认为您无需担心速度问题-该器件的导通电容比6208低、后者将为其提供更高的带宽。 我没有预见到这方面的速度会带来问题

    但是、根据 TMUX6208的系统设置、可能会出现一些问题-请参阅下面的部分信息、以便更好地估算通道的最大带宽以及此应用是否可以正常工作。

    1.您是否知道多路复用器要连接到的每条线路的电容->带宽测试为 TMUX6208提供了一个5pF 负载电容器、因此高于5pF 的任何电容都将降低带宽、但由于速度较慢、您可能会觉得还好。  

    2.您计划为多路复用器使用哪些电压电源? 较低的电源电压通常意味着较低的带宽。  

    请告诉我、如果此解决方案不能充分发挥作用、我们可以建议正确的器件!

    最棒的

    Parker Dodson