Other Parts Discussed in Thread: TS12A4516
我的客户正在设计中使用 TS12A4516 (DBV)。 我附加了一个图像、其中显示了实现(内部链接)
他们现在将投入生产、但一个月就看到了2~3问题、最终认为他们找到了原因。
他们在发货前进行最终操作检查-在这些测试期间、他们会看到故障。
由于 TS12A4516未正确地将输出 COM 连接到 NC、并且处理器查看 NC 会检测到开路状态、因此可能会发生故障。 高压电源应打开并为负载供电、但由于开关未将 COM 连接到 NC、因此未检测到这种情况。
请看一下图像、让我知道是否有任何关于设置的问题、或者需要考虑的特定于器件的问题。
谢谢、
Darren