This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS12A4516:在生产中发现问题

Guru**** 2199450 points
Other Parts Discussed in Thread: TS12A4516
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/987290/ts12a4516-seeing-an-issue-in-production

器件型号:TS12A4516

我的客户正在设计中使用 TS12A4516 (DBV)。 我附加了一个图像、其中显示了实现(内部链接)

他们现在将投入生产、但一个月就看到了2~3问题、最终认为他们找到了原因。

他们在发货前进行最终操作检查-在这些测试期间、他们会看到故障。

由于 TS12A4516未正确地将输出 COM 连接到 NC、并且处理器查看 NC 会检测到开路状态、因此可能会发生故障。 高压电源应打开并为负载供电、但由于开关未将 COM 连接到 NC、因此未检测到这种情况。

请看一下图像、让我知道是否有任何关于设置的问题、或者需要考虑的特定于器件的问题。

谢谢、

Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    图表本身有一件事要我去做。 这是高压电源的电阻分压器-是否有一段时间瞬态可能导致引脚1高于(V+)+ 0.3V?  

    我认为这可能是原因、因为开关连接不正确通常是损坏的迹象、问题似乎是瞬态的-即正常运行不会导致问题。 该器件没有许多额外的保护功能、可防止瞬态期间损坏。 我不确定这是不是问题、因为分压器似乎会将电压降至相当低的水平-但这是唯一让我感到难以接受的问题。

    客户是否已卸下 IC 并测试其自身是否正常工作?  

    HI-V 电源是否存在瞬变、如果存在瞬变、您知道它们的范围是多少?

    请告诉我 、以便我可以帮助您了解这些故障的最根本!

    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我从客户那里获得了一些更新、但这是分类的详细信息/信息、因此我将离线跟进。

    此致、

    Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren -我要将这个线程设置为关闭、并离线与您一起工作。

    最棒的

    Parker Dodson