This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC4051:关于开关二极管电流的绝对值

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/987266/cd74hc4051-regarding-abs-of-switch-diode-current

器件型号:CD74HC4051

您好的支持团队

请问开关二极管电流 IOK 是多少?

----------------------

直流开关二极管电流 IOK

对于 VI < VEE -0.5V 或 VI > VCC + 0.5V 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 ±20mA

------------------------------------------

此致、

千兆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是流经 ESD 保护二极管的电流(当输入电压超出允许的范围时)。 请参阅 《了解和解释 标准逻辑器件数据表 》应用报告的第4.4.6和4.4.7节。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Higa、

    克莱明是正确的。 这是通过模拟 I/O 引脚(4051上标记为"A"的引脚)上的 ESD 保护二极管实现的限制。 如果在模拟引脚上通过接地端发生过压或欠压事件、ESD 二极管将分别钳位到 VDD 或 GND。 但是、这些二极管的电流限制为+/- 20mA、如果超过该值、可能会损坏器件。

    如果您有任何其他问题、请随时联系我们!

    最棒的

    Parker Dodson