This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G66:SN74LVC2G66DCTR 在瞬时高电压下的故障模式问题、引脚对引脚短路

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G66

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/987207/sn74lvc2g66-question-for-the-failure-mode-for-sn74lvc2g66dctr-under-instantaneous-high-voltage-and-pin-to-pin-short

器件型号:SN74LVC2G66

大家好、

我们的客户想要检查 SN74LVC2G66在瞬时高电压和引脚对引脚短路情况下的故障模式、它是否会出现以下现象? 您能帮助检查它们吗?

1.爆炸

2.燃烧

3. PCB 板损坏

4.烟味出现

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacky、

    在建议的正常工作条件下、并且 SN74LVC2G66DCT/DCU 器件的相邻引脚对引脚短路时、故障模式将如下所示。

    引脚名称 引脚编号 短接至 潜在故障影响的描述 故障影响
    1A 1 1b 传递到1A 和1B 引脚的信号可能损坏。 器件未损坏、但功能丧失
    1b 2. 2c. 从1B 传递到1A 的信号可能损坏。 开关状态失控。 器件未损坏、但功能丧失
    2c. 3. GND 控制引脚卡在 低电平。 无法控制交换机状态。 器件未损坏、但功能丧失
    GND 4. 2A 不是相邻的引脚。 -
    2A 5. 2b. 传递到2A 和2B 引脚的信号可能损坏。 器件未损坏、但功能丧失
    2b. 6. 1c. 从2B 传递到2A 的信号可能损坏。 开关状态失控。 器件未损坏、但功能丧失
    1c. 7. VCC 控制引脚卡在高电平。 无法控制交换机状态。 器件未损坏、但功能丧失
    VCC 8. 1A 不是相邻的引脚。 -

    如果引脚电压高于器件的绝对最大额定值、则可能会对器件造成永久损坏。 物理损坏或现象将取决于电压和电流的电气应力性质以及系统板设计。

    希望这对您有所帮助。

    谢谢、


    此致、
    Sandesh