This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBTLV3257:功能温度双重检查

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74CBTLV3257, TMUX1574

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/986381/sn74cbtlv3257-function-temp-double-check

器件型号:SN74CBTLV3257
主题中讨论的其他器件: TMUX1574

尊敬的团队

我的℃想要在 AAU 电路板上使用 SN74CBTLV3257、并且他们的电路板结温将为105 μ s、但我们的配置没有在数据表中提到结温。 因此、您需要与您进行双次确认。

℃℃温度仅为85 ̊ C、因此结至环境最大值为126 ̊ C/W、我们的 ICC 典型值为0.7mA、Vcc 为3.6V。 因此结温将为85.32、对吧?

我们可以在105结温下使用它吗?

非常感谢

BR、

CHI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chi、

    此器件的环境温度额定值最高为85C。 如果 IC 周围的环境温度大于85C、则会违反 IC 规格。  

    要计算多路复用器在运行期间的结温、请使用以下公式:

    热阻可在多路复用器数据表中找到、具体取决于封装-请参阅下面的内容

    在大多数多路复用器应用中、结温将与环境温度相比略微升高。  

    但是,我不知道这是否正是您所要寻找的-如果不是,我很抱歉!  如果您可以澄清 我的以下问题、我将帮助您准确确定您的需求!

    1. 插座的最高温度是否为105°C?


    2. 或者、是否要在工作温度为105°C 的系统中使用多路复用器?  


    3. 您使用的是 SN74CBTLV3257的哪个封装?

    请告诉我!

    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parker

    感谢您的温度公式

    对于您的问题、以下是我的意见:

    1.3257 将用于大约100C 的系统温度、计算结温为105C、因此客户希望检查我们的版本是否为-25至125C。

    SN74CBTLV3257DBQR 是使用的封装

    EP 版本为 TSSOP、与 DBQD-SSOP 的封装不同

    TI、Nlia 和二极管采用相同的 AVL 代码、竞争对手 Nlia 可能支持125C、我们是否有更新版本? 否则、我们可能会丢失 OPP。

    BR、

    CHI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chi、

    在 SSOP 封装中、我们没有额定环境温度为100的任何4通道2:1开关。  

    我们确实有4通道2:1开关可在应用中工作、它们通常采用较小的封装-例如 TMUX1574。 我知道客户是否只是在寻找 P2P 替代产品-如果是这种情况、我们在100°C 温度下无法发挥出色的作用。

    如果您有任何其他问题、请告诉我!

    最棒的

    Parker Dodson