This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A27518E:相似的 SPST 1:1开关解决方案

Guru**** 2620015 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3A27518E, TMUX1511

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/986658/ts3a27518e-similar-spst-1-1-switch-solution

器件型号:TS3A27518E
主题中讨论的其他器件: TMUX1511

尊敬的团队:

我的客户希望找到一个 SPST 1:1开关解决 方案、它与 TS3A27518E 类似。

您能帮您推荐解决方案吗?

谢谢你。

此致、

Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    请详细说明 TS3A27518E 器件中缺少的器件。 这将帮助我们推荐替代选项。

    我们有一个较新的器件 TMUX1511、该器件具有4通道、1:1 (SPST)、支持更宽的电源电压范围(1.5V 至5.5V)、更宽的温度范围(-40C 至125C)、并且具有更高的带宽。 根据系统要求、这是一个很好的替代方案。

    谢谢、

    此致、

    Sandesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sandesh、

    TS3A27518E 是 SPDT 而不是 SPST。 因此、我的客户希望为其处理器和 MCU 之间的 ESPI 接口找到一个 SPST 解决方案。

    TMUX1511仅具有4通道、我认为这对于 SPI 应用而言是不够的。 我们是否有另一个具有6个以上通道的解决方案?  

    谢谢你。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    很抱歉、我错过了请求的配置。

    目前、我们没有6通道1:1 (SPST)配置。 TMUX1511是一款较新的器件、具有成本优势且采用小型封装、因此客户使用2个 TMUX1511来获得此类用例的6个通道。 未使用的两个通道可端接至 GND。

    谢谢、

    此致、

    Sandesh