各位专家、您好!
我们是否有支持 全高清(1920x1080) VGA 多路复用器的解决方案? TS3V713EL 或更新的解决方案? 非常感谢!
此致、
Ann Lien
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Ann:
该器件可在3.3V 电源电压下正常运行期间处理高达1.3GHz 的频率。 具体取决于刷新率和 消隐时间所花费的时间+其他开销。 然后、您可以计算所需的带宽:
BW_req =(1920 x 1080 x Refresh_rate)/(1 - Percent _time_blank__+开销)
对于60Hz 的刷新率和10%的时间消隐/开销(此值可能会有所不同、具体取决于系统本身以及所驱动的显示类型)。 所需带宽为:
(1920 x 1080 x 60)/(1-0.1)= 138.24MHz - TS3V713EL 传递信号时没有问题
即使在120Hz 的极快刷新率和 50%的不切实际开销百分比下、所需带宽也是:
(1920 x 1080 x 120)(1 - 0.5)= 497.67MHz - 仍可由 TS3V713EL 传递。
因此、我认为将此部件用作高清视频的 VGA 开关没有太大问题、它为这种类型的应用提供了良好的解决方案。
然而、由于走线和/或电缆以及线路上的其他 IC、额外的输出电容会降低带宽-开关本身可以在大多数 HD 应用中工作、但 I/O 任一侧的额外电容会降低总系统带宽、但也会降低总系统带宽 在大多数 HD 应用中、所需带宽和理想开关带宽之间有很大的裕度-因此、我不认为这是大多数应用中的一个问题、但需要注意的是这一点。
如果您有任何其他问题、请告诉我!
最棒的
Parker Dodson