This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBTLV3257:RSV 封装 IBIS

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX1574

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/986084/sn74cbtlv3257-rsv-package-ibis

器件型号:SN74CBTLV3257
主题中讨论的其他器件:TMUX1574

您好!

  我们在设计中使用的是 SN74CBTLV3257RSVR。 我 可以下载 ibis 模型-但它似乎不包含 RSV 封装。

我是否可以申请宜必思 RSV 封装或直接访问类似的器件?

谢谢、

Ravi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ravi:

    TMUX1574是 一款全新的4通道2:1 (SPDT)器件、可提供多种封装选项、包括 RSV。 该器件支持更宽的工作电压(1.5V 至5.5V)和温度(-40°C 至125°C)。 IBIS 模型确实支持 RSV 封装、此外还有可用的 S 参数文件。

    谢谢、

    此致、

    Sandesh