This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 搜索 TI 汽车类四路/三路/四路低电压降压 DC-DC 转换器解决方案

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/985168/search-ti-solution-of-automotive-quad-triple-quad-low-voltage-step-down-dc-dc-converters

规格:

目前有一些产品可供比较:Maxim-MAX20029ATIA/V+
输入电压:5.5V (最大值)
2.输出电压:4通道(3.3V、3.3V、1.8V、1.1V)
输出电流:每通道最大1.5A
它可以使用 GPIO 或 I2C 模式控制每个通道的电源启动序列。
5.车辆认证

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我将重新安排到 LV 团队。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    请查看 适用于该应用的 TPS6281x-Q1器件。 这将有所帮助。

    此致、

    Tanvee