请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74CB3T3245 e2e.ti.com/.../_1030_Question_1130_SN74CB3T3245-Reliability-Determination.xlsx
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
e2e.ti.com/.../_1030_Question_1130_SN74CB3T3245-Reliability-Determination.xlsx
您好!
感谢您提供有关问题的详细信息! 请参阅下面的评论:
| ①如果信号如图 2至图 4、该器件是否会发生故障并严重降低可靠性? |
如果您看到下面的注释(3)、则会显示、如果您观察到最大钳位电流额定值、则在器件运行期间可能会超过输入和输出电压。 在这种情况下、如果您可以确认、当施加大约-0.8V 的下冲时、输出电流小于50mA、我不会预计可靠性会有任何显著损失。

| ② Vi/o 是确定此器件可靠性(故障可能性)的唯一参数吗? 请告诉我是否有任何条件与其他参数相结合。 |
为确保器件可靠性、Vi/o 当然是该器件更重要的可靠性措施之一、但绝对最大额定值中的其他参数同样重要。 温度、钳位/开关电流和输入电压都对这些器件的可靠性有很大影响、应按照表中的说明进行观察。
| ③此器件的 II/OK 参数是什么意思? |
II/OK 是器件上接地钳位二极管的输入/输出钳位电流。 基本而言、当器件上存在负电压时、二极管将开始导通、该参数所说的是、它只能在器件开始损坏之前传导高达-50mA 的电流。
| ③ Vik 参数对于该器件意味着什么? |
Vik 是输入钳位电压。 它是施加测试电流时输入二极管上产生的最大电压。 Vik 规格的存在表明输入端有一个接地钳位二极管、并且给出了该二极管在其正向偏置区域中的 V-I 特性。
希望这有助于回答您的所有问题!
谢谢!
Bryan