Other Parts Discussed in Thread: TS3V713EL
您好、专家、
客户对 TS3V713EL 有一些疑问:
关于 IC 的 PIN16 VDD_5、它需要泄漏电流保护设计吗?
2.关于 IC 的 PIN8 、它需要 PU 设计还是直接浮动?
3.驾驶能力是怎样的?
您能帮您检查并给出一些意见吗?
谢谢、
Oliver OU
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Oliver、
请参阅以下 有关 TS3V713EL 器件的响应。
关于 IC 的 PIN16 VDD_5、它需要泄漏电流保护设计吗?
A:VDD_5 (引脚16)是 Hx/Vx 通道上缓冲器/转换器的电源引脚。 该器件不需要任何限流电阻器、除非您看到系统场景中器件最终的拉电流高于绝对最大电流(100mA)。 客户可以始终添加一个0欧姆电阻器、以防将来有任何问题允许他们进行更改。
2.关于 IC 的 PIN8 、它需要 PU 设计还是直接浮动?
A:引脚8是 N.C.(无连接)引脚、没有任何接合线。 如果电路板已经有上拉电阻器、它可以保持悬空或连接到上拉电阻器。 不会影响器件运行。
3.驾驶能力是怎样的?
A:R、G、B 和 SCL、SDA 通道采用导通 FET 类型架构、因此驱动器功能取决于输入侧(0)或输出侧(1、2)上的外部驱动器。 确保 SCL/SDA 线路上存在上拉电阻、因为由于 I2C 架构、这些引脚是开漏引脚。 H、V 引脚具有缓冲器和 IOH/IOL 规格、如建议运行条件表中指定的-8/+8mA。
希望这对您有所帮助。
谢谢、
此致、
Sandesh
您好、Oliver、
VDD 和 VDD_5可独立供电、如绝对最大值表中所示。
当两个电源都断电(0V)时、I/O 引脚上的任何电压都将产生+/-1uA 的小 IOFF 泄漏。
当其中一个电源通电时、在这种情况下为 VDD_5供电时、即使只有 H、V 引脚使用 VDD_5电源进行缓冲/转换、也始终有一个来自 VDD 的内部基准、并将根据其他引脚上的电压创建泄漏路径。 这不会损坏器件、但会发生泄漏、并且会靠近 IOFF。
谢谢、
此致、
Sandesh