This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5MP646:(TMUX646引脚对引脚升级、支持6GHz 可用带宽)针对2个输入和2个输出的 ts5mp646

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5MP646

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/984167/ts5mp646-tmux646-pin-to-pin-upgrade-supporting-6-ghz-bandwidth-available-ts5mp646-for-2-input-and-2-output

器件型号:TMUX646TS5MP646
主题中讨论的其他器件:TS5MP646

大家好、

我的客户希望  使用 ts5mp646实现以下2个选项。

案例1、A<--> B、 C<--> D

案例2、A<--> D、 C<--> B

下面的解决方案能否正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hollis、

    上述解决方案将在功能上发挥作用。

    请注意、每个通道上的 R 和 C 将加倍、因为有两个背对背/串联的器件、在设计系统时需要考虑到这一点。  开关 RON 将 增加一倍、  这会由于 RC 组件和 PCB 布局本身而对时序和带宽产生一些影响。

    总的来说、这是一个可接受的用例。

    谢谢、


    此致、

    Sandesh