This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX136:噪声查询

Guru**** 2391355 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/983586/tmux136-noise-inquiry

器件型号:TMUX136

大家好、团队、

我的客户期待使用 我们的 TMUX13、但他们想知道与它及其规格相关的任何噪声。

期待您的回应。

此致、

Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    我们没有该多路复用器上噪声数值的数据。

    我假设这是用于更高频率的应用-因为这是我们的最高带宽器件之一-如果不是这种情况、请告诉我!

    但是、如果是这种情况、那么此时系统中最主要的噪声将是热噪声-这取决于开关的电阻和温度。 对于低频噪声、我们没有规格-但为了最大限度地减小影响 、请遵循数据表中的电源指南-如下所示:

    ""

    TI 建议将旁路电容器放置在尽可能靠近电源引脚 VCC 的位置、以帮助消除较低的频率噪声、从而在整个频谱范围内提供更好的负载调节

    ""

    0.1uF 电容器是该部件作为电源去耦电容器的典型值。  

    该器件旨在允许失真极小的高频信号、以帮助更大限度地减少噪声耦合和其他干扰、请参阅下面的布局指南-数据表的第16页以供参考:

     

    这些布局指南将有助于最大限度地提高器件性能。 低频带在多路复用器中更容易受到噪声的影响-但在高频应用中和使用适当的电源去耦电容器时、这在大多数应用中不是一个大问题。 对于热噪声估算、请使用温度以及开关的导通电阻来了解热因数导致的噪声。  

    如果我可以为您做任何其他事情、或者您有任何其他问题、请告诉我!

    最棒的

    Parker Dodson