This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1204:TMUX1204是否可以多路复用电流源?

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1204, TMUX1208, TMUX1209

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/983359/tmux1204-is-the-tmux1204-can-mux-current-sources

器件型号:TMUX1204
主题中讨论的其他器件: TMUX1208TMUX1209

各位专家:

模拟多路复用器 TMUX1204也可以多路复用电流源吗?

我将在新的数据记录器设计中使用多个 TMUX1204芯片。 我必须多路复用一些提供4-20mA 数据的传感器。 我想先通过多路复用器选择传感器的数据、然后再将其转换为测量的电压。 (使用100欧姆电阻器)。
支持电流多路复用的模拟多路复用器是否与 多路复用电压一样好?
如果没有、有什么建议?
此致
Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    模拟多路复用器/开关产品是无源开关、可在通道开启时高效传输电压或电流。 这是一个标准用例。

    该器件可通过开关可靠地提供高达+/-30mA 的连续电流、如绝对最大额定值表所示。

    我们还根据系统要求提供更高通道数的型号。 如果您必须通过单个 ADC 一次对8个传感器进行采样、我们有8:1开关(如 TMUX1208)和2通道4:1开关(如 TMUX1209)(如采样差分信号)。

    希望这对您有所帮助。

    谢谢、


    此致、
    Sandesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这将起作用。 开关可以传递电压介于0V 和 VDD 之间的任何信号。 它的 Ω 类似于9k Ω 电阻器、因此20mA 将导致180mV 的压降。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您对我的问题的答复。

    据我所知、如果电流源(传感器)作为数据提供10mA 电流、当我寻址多路复用器的输出时、我可以在多路复用器的输出端提供10mA 电流...

    如果是、我的初始设计会非常有帮助...

    此致

    Dan