This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A3159A:TS5A3159A 在断电模式下可承受的电压

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: TS5A3159A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/983140/ts5a3159a-how-much-voltage-can-ts5a3159a-endure-in-power-down-mode

器件型号:TS5A3159A

大家好、

我的客户注意 到 TS5A3159A 在  断电模式下具有隔离功能。 这意味着其 COM/NC/NO 引脚可在器件断电时接受信号、而不会损坏器件。  

但我的客户想知道器件何时断电、 COM/NC/NO 能够承受多少电压? 当器件关断时、是否存在一个受限值、即当输入信号超过该值时、输入信号将泄漏到输出侧?谢谢。

此致、

韦恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    当电源 V+= 0V 时、VI/O 引脚(COM、NC、NO)可承受0V 至5.5V 的电压。  

    电气特性表中的 INC (PWROFF)、INO (PWROFF)和 ICOM (PWROFF)参数规格指定了在这种情况下开关将泄漏的最大电流、而在25°C 时、这些数值在+/-1uA 和在全工作温度下+/-20uA 之间。

    希望这能解答您的问题。

    谢谢、

    此致、
    Sandesh