This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A44159:有关4通道模拟开关的查询。

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3A44159, TMUX1574, TMUX1575

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/982535/ts3a44159-inquiries-related-to-4-channel-analog-switch

器件型号:TS3A44159
主题中讨论的其他器件: TMUX1574TMUX1575

您好、TI 专家。

我有一位客户询问有关4通道模拟开关的问题。

TS3A44159PWR 通过2个控制引脚来控制4根导线。 (4通道由2个控件控制)

是否有一个可通过一个控制引脚控制4根导线的开关? (4通道由1个控制器控制)

请检查。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Grady、

    我们没有具有该配置的器件。 然而、请注意  -在 TS3A44159上、控制线路可被短接在一起、以在它们只有一个控制信号的情况下"运行"为1个选择线路。 需要权衡的是、数字输入电容会翻倍、因为它具有两个引脚的寄生电容(数字输入电容为2.5pF x 2 = 5pF)。

    我们的4通道2:1开关具有3种控制配置:

    1) 1) 4个选择(每个输出1个)

    2) 2) 2个选择(1用于2个输出、如 TS3A44159)

    3) 3) 1选择和1启用(选择将控制开关位置、启用将启用/禁用器件)

    话虽如此、我能问您为什么要查找此配置?  另外、客户为什么会首先选择 TS3A44159? 我们还有其他更适合目标的选项-例如 TMUX1574可提供更便宜的选项(电阻比 TS3A44159略高)、而 TMUX1575可提供更小的选项(2mm^2)。

    请告诉我、以便我可以查看我们的器件是否更适合应用。

    最棒的

    Parker Dodson