This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1574:引脚9和引脚12的默认条件

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/982238/tmux1574-default-condition-of-pin-9-and-pin-12

器件型号:TMUX1574

大家好、

引脚9和引脚12的默认条件是指 D3和 D4、但这些引脚未连接时是否为高阻抗?

此致、

Wendy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Wendy、

    仅当 EN/= 1 (H)时、Dx 引脚才为高阻态、即芯片未启用(数据表中的表1、真值表)。 在此期间、通道 SEL 引脚对开关状态没有影响。

    如果 EN/= 0 (L)、根据 SEL 引脚条件、将连接 Dx 至 SxA 通道或 Dx 至 SxB 通道。 在这种情况下、Dx 引脚不会为高阻态、但未连接的 Sx 通道将根据开关状态为高阻态。

    例如:如果 Dx 连接到 SxA、EN/=-(L)+ SEL = 0 (L)、SxB 侧开关将关闭、反之亦然。

    希望这对您有所帮助。 如有任何疑问、请告知我。

    谢谢、


    此致、
    Sandesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Sandesh、

    非常感谢您的帮助!

    此致、

    Wendy