This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G66-Q1:引脚 FMEA 文件

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS745-Q1, SN74LVC2G66-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1007069/sn74lvc2g66-q1-pin-fmea-file

器件型号:SN74LVC2G66-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS745-Q1

大家好、

我的客户想要  获取 SN74LVC2G66-Q1的引脚 FMEA 文件、例如 TPS745-Q1的 SBVA089? 我们有这个吗? 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hollis、

    遗憾的是、我们没有该器件的功能安全应用手册。 客户是否特别关心某件事?

    谢谢!

    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hollis、

    正如 Bryan 提到的、目前我们没有该器件的功能安全报告。 我已将此请求添加到我们的待办事项中。  

    您能否确认此请求的时间轴。 我们可能能够在没有 TI.com 官方发布版本的情况下提供帖子中的输入。

    此致、
    Sandesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hollis、

    我们已将此内容添加到待办事项列表中、以供将来支持、并将在此时关闭此主题。

    谢谢、

    此致、
    Sandesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、Sandesh、Bryan。  

    客户正在 ADAS 应用中使用此部件。 他们需要获取 FEMA 来评估故障模式。 我想知道何时可以收到报告吗? 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hollis、

    我们目前没有设定日期。 如果您在 故障模式分析的短期内需要一些特殊的东西、请指定、我们可以看到我们可以做什么。

    谢谢、

    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hollis、

    随附的是引脚 FMA 表的草稿版本、可帮助客户开始设计。 如前所述、我们已将其添加到 TI.com 版本的待办事项中。

    e2e.ti.com/.../SN74LVC2G66_2D00_Q1_5F00_PinFMA.xlsx

    此致、

    Sandesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sandesh、

    非常感谢。