This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3DS10224:VIH 低电压建议

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3DS10224, SN74AXC4T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1013619/ts3ds10224-vih-low-voltage-recommendations

器件型号:TS3DS10224
主题中讨论的其他器件: SN74AXC4T245

对于客户、TS3DS10224的控制输入由仅提供1.8V 逻辑高电平的 IC 驱动。 TS3DS10224数据表建议将0.75*VCC 作为最小 VIH、但 它们的电压 远低于 VCC = 3.3V (1.8V 与2.475)时的电压。

他们 希望了解违反建议的相关风险。 您能否就 SA0、SAI、SBI 上1.8V 的定期、长期使用可能出现的问题提出建议? (多路复用 器控制输入)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这种低电压下、输入甚至可能不会切换为高电平。 但您肯定会得到高穿越频率电流;请参阅 [常见问题解答]慢速或浮点输入如何影响 CMOS 器件?

    这需要电平转换器、例如 SN74AXC4T245。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Emil、

    如果您不能满足 VIH 要求(0.75*VCC),则不能保证器件能够在通道之间切换(因为控制输入可能永远不会将1.8V 寄存为逻辑高电平)。 正如 Clemens 提到的、电平转换器将是满足您1.8V 需求的合适解决方案、否则此应用将无法按预期工作。

    谢谢!
    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新了客户的问题:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它们 的电流计划是使用3.3V 上拉电阻、并使另一个 IC 的输出为高阻态、以便将多路复用器输入设置为高电平。 它们会将另一个 IC 设置为输出低电平、以将多路复用器输入驱动为低电平。  

    他们意识到当前问题是一个真正的问题、但对于 VIH、您能否分享任何特性图(或类似图)、让我们了解我们在多近的距离内无法工作? 我们有一些电路板可能会返工、但这并不是一项微不足道的工作、因此我们需要权衡各种选择。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Emil、

    我们没有可用的特性图、但是、指定 VIH 的方式是该值保证器件在整个温度和工艺变化范围内至少在给定的电压下导通。 考虑到这一点、不能保证在任何低于该值的电压下每次都能导通。 即使我确实拥有了特性图、这也会带来错误的安全性感、因为规范是与我们的流程变化相结合定义的、后者可能会波动一定的量、并且不会公开提供。

    我们尽最大努力使这些规格尽可能严格、因此我建议您在计算这些规格时务必遵守所提供的数据表编号、因为这些数据表编号是根据此器件的工作方式及其制造方式的各个方面计算得出的。

    谢谢、

    Bryan