This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC4052:通道短路

Guru**** 2616065 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1013814/cd74hc4052-shorting-on-channels

器件型号:CD74HC4052

大家好、

 

更改输入状态时、是否可能发生通道短路?

例如、当从(S1、S0)=(L、L)切换到(L、H)时、A0和 A1是否会短路?

或者、是否有任何集成保护功能?

 

此致、

Kurumi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "先断后合"意味着可以避免这种情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kurumi、

    正如 Clemens 提到的、这些器件提供的是"先断后合"延迟。  这意味着 、当您尝试更改输入时、当前选定的通道将在"先断后合"延迟时间内断开连接、然后在该延迟到期后将打开所需的通道。 因此、该保护特性将使器件能够避免两个通道发生电位短接。

    谢谢!

    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens 和 Bryan、

    非常感谢您的快速回复、我知道这是先断后合、因此没有机会短接。 我还找到了数据表中的术语。

    是否有任何延迟参数或时序图显示如何实现先断后合保护?

    哪个延迟参数表示"先断后合"延迟时间?

     

    此致、

    Kurumi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这方面没有保证的规格。

    但您可以从最大开关导通延迟和最大开关关断延迟之间的差异得到估计值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kurumi、

    让我来看看这个、然后返回给您。

    谢谢!

    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kurumi、

    请参阅下面的"先断后合"(tbbm)示例:

    如上图所示、一旦逻辑发生变化、输出将在连接到新通道之前基本上保持浮动。

    遗憾的是、我们没有在此数据表中为此器件指定确切的时序、但是、为了安全起见、您可以将关断/导通延迟用作确保通道切换之间有足够时间所需的最长时间。

    谢谢!
    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens 和 Bryan、

    明白了、非常感谢您的帮助!

    此致、

    Kurumi