This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV4053A:VCC 和 COM/Y 电压不同

Guru**** 2380480 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1574, SN74CB3Q3257, TMUX1575
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1013848/sn74lv4053a-vcc-and-com-y-voltage-different

器件型号:SN74LV4053A

大家好、

客户想要检查 VCC 是否为3.3V、但 COM/Y 使用5V、这是否会导致问题?

谢谢!

Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    建议的运行条件和绝对最大额定值不允许这样做。

    电流将流经 ESD 保护二极管进入 VCC。 如果电流过高、这将损坏二极管。 如果电源无法灌入该电流、则 VCC 将悬空、并可能损坏连接到此电源的其他器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    为该器件施加高于 VCC 电压的输入信号电压将超出该器件的绝对最大额定值、因此不建议这样做。 如果您仍想实现此拓扑、我会尝试使用不同的多路复用器器件、该器件可以处理我们称为"超出电源轨"的电压(本质上、输入电压可能超过 VDD/VCC 电压并正常运行)。

    对于类似的多路复用    器、我建议查看 SN74CB3Q3257、TMUX1574或 TMUX1575、它们可以满足您的应用需求。

    谢谢!

    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常清楚,谢谢你,Bryan!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的详细解释! 克莱明。